This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541上的 IR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600483/cc2541-ir-on-cc2541

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2533

大家好、

我使用 CC2541 + STACK 1.4.2.2、我想传输红外信号。

有可能吗? 如果不是? 如果我使用 CC2541、我可以这么做吗?  

谢谢、

图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    本应用手册将介绍如何实现该目标: www.ti.com/lit/pdf/swra323

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    符合 RF4CE 标准的协议栈中提供了一些示例、可从 http://www.ti.com/tool/remoti 下载这些示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。
    我在 CC253x 上获取源代码 IR 生成。 然后、我从 CC2533的"IrGenApp"中的"hal_irgen_NEC .c"文件移植了用于 NEC 格式的 IR 驱动程序代码。 我正在尝试使用 CC2541芯片的代码。 我在 simpleBLEPeripheral.c 中移植了 HalIrGenInitNec()、HalIrGenCommandNec()、HalIrGenDmaIsr()和 startIrGenNec()函数 我在 SimpleBLEPeripheral_Init()中调用了 HalIrGenCommandNec (0x04FB08F7)、在 while (1)中、延迟为500ms、我在 P1_1中看不到任何输出。

    您能告诉我、我哪里出了问题、或者我错过了什么吗?

    谢谢
    图安