This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:是否有任何方法可以将监听器工具嵌入到我们的软件中? 或者,是否有关于监听器接口的任何说明?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600181/cc2540emk-usb-is-there-any-way-to-embed-sniffer-tools-to-our-software-or-is-there-any-description-for-the-sniffer-interface

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件:CC2541CC2540BLE-STACK


您好!

我们正在开发用于测试 CC2541产品的生产工具。

CC2540 USB 软件狗用于在测试站上捕获 BLE 数据包、我们需要一个软件工具、如在 PC 上运行的 TI SmartRF 软件包监听器、并记录每个产品的数据。
在哪里可以找到 CC2540 USB 监听器工具的接口说明? 或者、如果 TI 提供了一种将监听器工具嵌入到我们的软件工具中的方法?
 

非常感谢。

Triton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Triton、

    TI 数据包监听器不是作为 SDK 组件提供的、用于终端产品。 我建议您使用 BLE-Stack 并实现扫描功能。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JXS、

    感谢你的帮助。