This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:如何正确停止和重新启动蓝牙 SPP 堆栈?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600461/cc2564modn-how-to-stop-and-restart-bluetooth-spp-stack-correctly

器件型号:CC2564MODN

您好!

我的客户使用 STM32 + CC2564MODN (SPP 配置文件)

应用程序工作正常-与 PC 的连接和数据传输正常。

应用逻辑需要关闭 CC2564MODN 并在 somw 时间内重新启动它(当下一个数据准备就绪时)。  

问题:当应用程序尝试重新启动模块时、BT 堆栈挂起。

 

问题描述和已完成的操作:

第一个 BT 堆栈启动包括:

startBtWork(); (它启动  InitializeApplication()  和   OpenStack (HCI_DriverInformation)。

在 Later 函数中:

BTPS_Init ; (创建互斥内核)

BSC_Initialize (HCI_DriverInformation、0); (创建额外的4个互斥量、3个任务、 4个事件对象和1个二进制信标)

 

通过以下方式关闭堆栈:

CloseCurrentServer();   //设置 ServerPortID = 0

HCITR_COMClose (1);

CloseStack();

//在 CloseStack()内部:

- bsc_Shutdown ();//在执行期间,我在调试器中看到:删除2个互斥量和1个事件(在堆栈中使用)

- BTPS_DeInit();// 我尝试清理代码中的任务,但它没有帮助。  它目前是空函数

 TurnOff3_1B (); //电源关闭(关闭3.1V; 1.8V 永久打开)

 

我看到关闭开关堆栈不会删除:

-在模块初始化期间创建的 tasksm (BT1任务的摘录 -在 UART 中使用)

-互斥信标

-事件对象

我尝试手动删除上述对象、但重复的堆栈重启无论如何都失败。 在  BSC_Initialize 中发生挂起、 在这里调用我的函数来打开模块电源、然后我只暂停 vTaskDelay (100 / portTIK_PERIOD_MS);Programm 无法从 vTaskDelay 代码返回。

//====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

/*以下函数负责关闭 SS1 //

//*蓝牙协议栈。 此函数要求使用 //

////*蓝牙协议栈之前已通过*/

//* Openstack()函数初始化。 此函数在*/

/*成功执行时返回0、在所有错误上返回负值。 //

int CloseStack (void)

{// From InitializeApplication() and Openstack()

int ret_val = 0;



/*首先检查堆栈是否已打开。 //

if (BluetoothStackID)

{

/*只需关闭堆栈 *

BSC_Shutdown (BluetoothStackID);



vTaskDelay (1000 / portTIK_PERIOD_MS);//测试



/*免费 BTPSKRNL 分配的内存。 *

BTPS_DeInit();



vTaskDelay (1000 / portTIK_PERIOD_MS);//测试



Display (("Stack Shutdown.\r\n"));//因为 MessageOutputCallback = NULL --它不起作用



/*标记堆栈不再初始化。 *

BluetoothStackID = 0;



/*向呼叫者标记成功。 *

RET_val = 0;



//saveParamDataToFlash();// 2016 08

}

否则

{

/*有效的堆栈 ID 不存在,请通知用户。 *

RET_val = unaged_TO_initialize_stack;

}



ret_val;

}//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================







/*以下函数负责打开 HCI

Bluetopia 将用于发送和接收*/

/* COM (串行)数据的*//*传输层。

此函数必须按*//*顺序成功发布、Bluetopia 才能正常工作。 此函数接受

将用于*//*

以打开端口的 HCI COM 传输 COM 信息作为其*/*参数。 最后两个参数指定了 HCI 在



从 UART 接收数据时,分别调用*//*传输数据回调和回调参数。 成功调用

此函数的*//*将返回非零的正值,*/

*指定与其余函数一起使用的 HCITransportID 本

模块中的*//*传输功能。 此函数返回 用于

表示错误的*//*负返回值。 //

int BTPSAPI HCITR_COMOpen (HCI_COMMDriverInformation_t * COMMDriverInformation、HCITR_COMDataCallback_t COMDataCallback、unsigned long CallbackParameter)

{

int ret_val;



/*首先,确保端口尚未打开,并确保*/*

指定了有效的 COMM 驱动程序信息。 //

if ((!HCITransportOpen)&&(COMMDriverInformation)&&(COMDataCallback)

){

/*初始化成功的返回值。 *

RET_val = transport ID;



/*标志 HCI 传输已打开。 *

HCITransportOpen = 1;



/*初始化上下文结构。 *

clrUartContext (false);// BTPS_MemInitialize (&UartContext、0、sizeof (UartContext_t));



UartContext.COMDataCallbackFunction = COMDataCallback;

UartContext.COMDataCallbackParameter = CallbackParameter;

UartContext.TxBytesFree = output_buffer_size;

UartContext.RxBytesFree = input_buffer_size;

UartContext.SuspendState = hssNormal;



/*创建用于指示数据已到达的事件。 *

vSemaphoreCreateBinary (UartContext.DataReceivedEvent);



if (UartContext.DataReceivedEvent)

{

/*确保事件处于复位状态。 *

xSemaphoreTake (UartContext.DataReceivedEvent、1);



/*创建一个将处理接收到的数据的线程。 *

UartContext.ReceiveThreadHandle = BTPS_CreateThread (RxThread、1600、NULL);



if (!UartContext.ReceiveThreadHandle)

{

/*无法启动线程,请删除信标。 *

vQueueDelete (UartContext.DataReceivedEvent);

RET_val = HCITR_ERROR_ENCOLOD_TO_OPEN_transport;

HCITransportOpen = 0;

}

}

其他

{

RET_val = HCITR_ERROR_ENCOLOD_TO_OPEN_transport;

HCITransportOpen = 0;

}



/*如果没有错误,则继续设置端口。 *

if (ret_val!= HCITR_ERROR_ENCOLOG_TO_OPEN_transport)

{

btIsReset ();// nSHUTD_Pin = 0



turnon_BT ();// MX_LPUART1_UART_Init (vender_default_BAUDRATE)

if (statusWorkCode!= SuccessRezult)

{

RET_val = HCITR_ERROR_ENCOLOD_TO_OPEN_transport;

waitStopReceiveTask();

}

}

其他

{

waitStopReceiveTask();

}

}

否则

{

RET_val = HCITR_ERROR_ENCOLOD_TO_OPEN_transport;

}



ret_val;

}//============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================







/*以下函数负责关闭通过

成功调用打开的特定 HCI*/*传输层 //

//* HCITR_COMOpen()函数(由第一个参数指定)。 //

//* Bluetopia 在任何时候都调用此函数 //

//* Bluetopia is closed,or an error Occurs during initialization and */

/* the driver has been opened (仅在这种情况下)。 一旦此*/

/*功能完成,关闭的传输层将不再处理*/

/*接收的数据,直到传输层结束 通过

调用 HCITR_COMOpen()函数可重新打开*///*。 */

**注意*此函数*必须*关闭指定的 COM 端口。 此*/

* 然后、模块将调用注册的 COM 数据回调*/

/* 用0作为数据长度、用 NULL 作为*/

* 数据指针。 这将向 HCI 驱动程序表明是*/*

该模块完成了端口和 */

* 信息(更重要的是),没有进一步的数据*//*

将发出回调。 换言之、最后一个*/

/* 从此模块发出的数据回调*必须*为*/

/* 为数据指定零和 NULL 的数据回调 */

* 长度和数据缓冲器。 */

void BTPSAPI HCITR_COMClose (unsigned int HCITransportID)

{

HCITR_COMDataCallback_t COMDataCallback;



HAL_NVIC_DisableIRQ (HCITR_UART_IRQ);// LPUART1_IRQn



/*似乎有效,继续并关闭端口。 *

_HAL_UART_DISABLE_IT (&hlpuart1、UART_IT_RXNE);

_HAL_UART_DISABLE_IT (&hlpuart1、UART_IT_TXE);



/*将蓝牙设备置于重置状态。 *

btIsReset();

//添加 UART 可能已关闭



/*检查以确保指定的运输 ID 有效。 *

if ((HCITransportID =transport_ID)&&(HCITransportOpen))

{

/*标志 HCI 传输不再打开。 *

HCITransportOpen = 0;// while (HCITransportOpen) UartContext.ReceiveThreadHandle = NULL;



waitStopReceiveTask();



/*注意回叫信息。 *

COMDataCallback = UartContext.COMDataCallbackFunction;



UartContext.COMDataCallbackFunction =空;



/*全部完成后,执行回调以让上层知道*/

/*此模块将不再发出数据回调,并且是*/

/*已完全清理。 *

if (COMDataCallback)

(* COMDataCallback)(HCITransportID、0、NULL、UartContext.COMDataCallbackParameter);



UartContext.COMDataCallbackParameter = 0;

}



HAL_UART_DeInit (&hlpuart1);



}



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的 BT 堆栈专家将审核并返回...

    谢谢