This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:SPPLE+SPP、是否有禁用 SPP 配置文件的方法?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600562/cc2564-spple-spp-any-way-to-disable-the-spp-profile

器件型号:CC2564

大家好 、我们只需要 SPPLE (仅低功耗)即可连接到智能手机、是否有任何方法可以禁用 SPP 部分以降低存储器占用空间? SPP+LE 堆栈本身大于180kB,与仅低能耗系统配置(如 HTS)相比,它非常大。 或者、是否有任何方法可以使用另一个 LE 堆栈将数据从智能手机传输到 CC2564?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看:SDK 的“Documentation”文件夹中的“Using the flexible Build Library.pdf”。