请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
我正在尝试使用 CC 调试器和 CC 2540 USB 软件狗进行调试。 尝试连接时出现以下错误。 我在"Device Manager (设备管理器)"下的"Ports (端口)"中看不到和 XDS110。 我确实看到 Cebal 控制的器件下的 CC 调试器和 CC2540 USB 软件狗。
连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包6.0.628.1)