This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:在通过计算机内部 BLE 或软件狗(而不是通过手机应用程序或 CC2540)的蓝牙检测和连接到 CC2650时出现问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600578/cc2650stk-having-issues-detecting-and-connecting-to-the-cc2650-via-bluetooth-from-computer-internal-ble-or-dongle-not-from-the-phone-app-or-cc2540

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我目前有一个 CC2650、该 CC2650已刷写了示例 Sensortag ble 项目。 (BLE_SDK_2_02_01_18)。 我可以看到它使用 Android 应用程序进行广播、连接到它并正确显示所有传感器读数。

现在、我正在尝试扩展项目、以便能够与计算机/平板电脑上的自定义程序进行通信。  

我当前在打开连接/以编程方式检测 CC2650时遇到问题。 到目前为止、我已经尝试使用以下库:

  • 32英尺
  • PyBluez

当我请求广播蓝牙设备列表时、两者都不显示2650。

但是、它偶尔会以以下方式出现

  • 在我的手机上、在正常蓝牙设置中、(通常在我尝试连接时拒绝连接)
  • 在 Windows 中、Surface Pro 3 (Windows 10)上的"可用蓝牙设备"。 它可以连接到 CC2650 (但当我们使用32英尺的电缆时、PyorBluez 无法检测到它)。

我们还尝试了一系列蓝牙软件狗、最后一个支持蓝牙4和 BLE。 (它需要支持什么协议来检测 CC2650?)

是否有关于在 CC2650和具有蓝牙软件狗的计算机之间开始尝试创建连接的建议?

之后、我们将了解如何在 CC2650和计算机/平板电脑之间发送数据。

谢谢、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    您将需要使用支持蓝牙低耗能协议的软件狗。 CC2650不支持蓝牙经典解决方案。 如果您有另一个 CC2650、则可以使用 BTool 运行主机测试应用程序以连接到 SensorTag 器件。