This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:闪存编程器写保护和块调试命令

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600453/cc2541-flash-programmer-write-protect-and-block-debug-command

器件型号:CC2541

你(们)好

闪存编程器具有写保护功能和块调试命令。 除了用户手册之外、您能提供更多有关它的说明吗?

对于写保护、以下哪一项理解是正确的?

1:所选闪存在编程后受到保护。

2.所选的闪存在编程期间受到保护、不会被写入。

我的客户发现 CC2541闪存已更改。 它仅启用块调试命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    有关详细信息、请参阅本文档的第5.1.1.3节: www.ti.com/.../swru069 和3.4.1、网址 :www.ti.com/.../swru191

    写保护只能防止闪存页被写入或擦除。 这意味着以后不能更改这些页面中的信息。 块调试命令选项将阻止几乎所有调试命令、从而防止读取闪存内容。

    此致、
    Fredrik