This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CC2650 LaunchXL 时钟

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600293/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-launchxl-clock

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我希望实现一个时钟、只要程序正在运行(很长的时间)、该时钟将定期调用一个任务、一次在一个恒定的周期时间内。

时钟将在工程的 init 函数中构建。

我该怎么做?

我在 软件开发人员指南中以及在本论坛中都找不到有关时钟 API 的足够信息。

2. Project Zero 中使用的时钟与软件开发人员指南中提供的 Util_Clock 有何区别?

3.使用时钟 API 是否能确保尽可能降低功耗?

谢谢

Amit