工具/软件:TI-RTOS
尊敬的 TI:
当我断开 BLE 连接时、电流消耗无法恢复到低电平。 我还不知道为什么...
以下是我的工作顺序:
1.上电和待机:电流消耗为480uA
待机->广播:流耗为2.80mA
广告->待机: 电流消耗恢复到480uA
4.Standby -> Advertising -> Connected:流耗为3.10mA
5.Connected -> Advertising -> Standby:现在电流消耗无法恢复到480uA。 这次实际 电流消耗为2.37mA。
哪个函数没有停止? 是否有任何方法可以通过使用程序代码来停止此操作?
(P.S.
待机时、CC2640R2会停止广播。 此外、我还停止了其他不属于 BLE 的函数
如果我重复执行步骤1和步骤2、阻止 CC2640R2成功连接 BLE、电流消耗仍然可以恢复到480uA。 但至少成功连接1次后、流耗只能恢复到2.37mA
我没有使用任何直接命令强制 CC2640R2进入待机模式。 我使用"Power_setConstraint"/"Power_releaseConstraint"命令让 CC2640R2自动进入待机模式)
谢谢