This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:使用蓝牙5的远距离广播

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600205/launchxl-cc2640r2-long-range-advertising-using-bluetooth-5

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我将使用 CC2640R2F Launchpad 以及 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33堆栈。

我使用 GitHub 上提供的 longrange_peripheral 项目对 Launchpad 进行了编程。

当我尝试使用 BLE Scanner (Android 应用)扫描设备时、我无法获得远距离覆盖。  

如何让 CC2640R2F Launchpad 进行远距离广播?

谢谢、此致

高朗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您应该使用两个 LAUNCHXL-CC2640R2来测试远距离模式、一个运行 longrange_central、另一个运行 longrange_peripheral
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用两个 CC2640R2F Launchpad、那么如何在 BLE 连接发生之前实现远距离连接。 ?

    我要求外围设备在建立 BLE 连接之前进行远距离广播。

    正如我在 TI 视频中观察到的、在建立 BLE 链路后、演示了1.6km 的范围。

    如果未连接设备,是否可以实现相同的范围?

    假设中央设备和外围设备相距1.6公里,两个 CC2640R2F 设备是否会连接?

    谢谢、此致
    高朗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gourang、

    GitHub 上的远距离示例不适用于任何移动设备、因为这些设备都不支持远距离模式(尚未)。 此外、由于 SDK 尚不支持远距离模式、我们仅用于测试和评估的有限功能、因此您目前无法获得完整的功能。

    在未来的 SDK 版本中、将支持使用远距离数据包进行广播并建立远距离连接。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fredrik 提供的信息。 您能告诉我,下一个 SDK 发布的时间是什么时候。

    谢谢、此致
    高朗