This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:使用 SmartRF06和 Windows 10对 CC2540软件狗进行重新编程

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600325/cc2540-reprogram-of-cc2540-dongle-using-smartrf06-and-windows-10

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2650RC

我曾尝试过几种方法,但都没有乐趣。  我需要对软件狗重新编程、以便可以使用 cc2650RC 远程设备。  当我插入10引脚电缆时、SmartRF 变为空白、PC 无法识别加密狗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 CC 调试器而不是 SmartRF06来对 CC2540 USB 软件狗进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 CC 调试器连接到10端口、并将软件狗插入 PC 上的 USB 端口。 所有指示灯均亮起、但闪存编程器2:
    SmartRF Flash Programmer v2 (v1.7.5)看不到调试器或软件狗。 我需要在闪存编程器中设置什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    edit->10引脚端口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CC 调试器时、应使用闪存编程器而不是闪存编程器2。