请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我正在使用 simpleBLECentral 代码、我希望将代码连接到多个外设。 我在下面的链接中使用了...
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Central_to_MultiPeripherals_V1.4.2
但我无法连接多个外设。
我所做的是...首先我连接一个外设、然后我尝试连接另一个外设、但它显示仅在 LCD....it 上连接不会在 LCD 上打印"已连接"、我也放置了断点、但它未命中。