请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 尊敬的 TI:
我需要清除 DIO/GPIO 设置。 一些参数仍然有点复杂...
PIN_Config pLedPinTable[]={
Board_RLED | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、
PIN_TERMINATE
};
PIN_Config buttonPinTable[]={
BOARD_PIN_BUTTON0 | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLUP | PIN_IRQ_NEGEDGE、
PIN_TERMINATE
};
1.PIN_GPIO_LOW:这是否意味着、在电源打开时、该 dio 应为低电压?
2.PIN_GPIO_HIGH:这是否意味着、在上电时、该 dio 应为高电压?
3.PIN_PushPULL/PIN_PULLUP/PIN_DRVSTR_MAX:我不理解它们... 是否有任何参考资源?
谢谢