This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:关于 PTM 测试

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599935/cc2640-regarding-ptm-test

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650LAUNCHXL-CC2650

尊敬的 TI 专家:

我们有一个使用 CC2640的定制板。

在一般的外设或中央设备角色中、射频操作效果良好。

但是、进入 PTM 模式后、该定制板不会在 BLE 分析仪上显示射频测试数据包(32字节长度为0x55)。 顺便说一下、当我用手指触摸 PCB 上的天线部件时、数据包会出现在该部件上。

当然、当对 CC2650 LP 板编程的相同映像时、数据包会在下电上电后立即显示数据包。

此外、我们的定制板在使用 SmartRF Studio 7时工作良好。 分析仪上显示的所有数据包都具有非连接的广播包。

我应该怎么办结账?

提前感谢、

吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ji Won,

    您能否尝试运行连续 TX 并使用频谱分析仪检查输出?

    我不确定我是否了解触摸天线的部件。 您是否说、如果您触摸天线、它会按预期工作?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的实现是在连续 TX 通过 HCI_EXT_EnablePTMCmd 和 HCI_LE_TransmitterTestCmd (CW、32、HCI_Direct_TEST_PAYLOAD_0x55)进入直接测试模式后生成连续 TX。
    使用上述命令、我的实现操作在 CC2650 LP 板上运行良好、但只有我们的定制板不会显示相同的结果。
    触摸天线意味着我刚刚触摸了 PCB 上的天线区域。 触摸时、它按我的预期工作(显示测试数据包)。

    BR、
    吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的定制板是否使用带内部偏置天线布局的射频差分? 否则、您将无法使用与 LAUNCHXL-CC2650 LaunchPad 相同的配置。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 JXS、

    我检查了我们的电路板是基于单端天线基准进行设计的。

    因此、我在 ble_user_config.h 中添加了宏定义并更改为单端和内部偏置

    还有其他需要我修改和添加的内容吗?

    #if defined (CC26XX)

    #if defined (CC2650EM_7ID)

     #define RF_FE_MODE_AND_BIAS          (RF_FE_DIFFERT|                \
                                             RF_FE_EXT_BIAS)

    #Elif Defined (CC2640_HUFBOARD)

     #define RF_FE_MODE_AND_BIAS          (RF_FE_SINGLE_END_RFP |                \
                                             RF_FE_INT_BIAS)

    BR、

    吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ji Won,

    如果您使用自己的电路板定义、则还必须更新 ble_user_config.c 确保选择与单端示例之一相同的 PA 表和覆盖列表。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    是的、我是按照您所说的那样做的。 因此、我复制了为 CC2650EM_4XS (单端和内部偏置模式的参考)定义的表、并将其用于我们自己的电路板。

    但是、仍然不起作用。 按下电路板的 RESET 按钮时、从 BLE 分析仪捕获2个测试数据包。

    BR、
    吉元