This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:具有 CC2640R2的定制板、对其进行 Cant 编程

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600020/ccs-custom-board-with-cc2640r2-cant-program-it

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我需要 CC2640R2定制板方面的帮助、但无法刷写。

当我尝试 使用闪存编程器2时、最新版本、有时会识别它、其他版本不会

当它识别我的目标板时、我尝试擦除或读取、并且我得到"创建 xbal 对象失败"、而不会发生任何情况。

我使用 CC2640r2版本将定制板 Launchpad CC2650或其他板刷写。

我使用从 launchpad (我移除跳线)到定制板的 TMS、TCK、nRESET、GND 和3V3。

请有人可以帮助我吗?

我的原理图下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 CC26xx 硬件故障排除 并首先检查您的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagarana、

    您能否发布一张有关您如何配置 LaunchPad 的照片?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我已经验证了故障排除指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请验证映像、非常感谢。