This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:无法连接到 IBM IOTn´t

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599769/cc2650stk-can-t-connect-to-ibm-iot-platform

器件型号:CC2650STK

您好!

我在过去2天内尝试将我的 CC2650STK sensortag 连接到物联网平台、但没有连接到云。  我可以看到应用程序中的数据、但无法连接到物联网云。

我使用 Android 的5.1.1版试用了2部手机(摩托罗拉和索尼)

已使用最新的更新 IOS 10尝试正常的 ipad

已尝试使用 IOS 9.3.5的 ipad mini

并填写以下信息:

云服务:IBM IoT Foundation

用户名:    user-token-auth

密码:    <<身份验证令牌>>

器件 ID:  D:alj3hh:SensorTag:c4be84605e0b

代理添加:  TCP://alj3hh.messaging.internetofthings.ibmcloud.com

代理端口:  1883

发布主题:物联网-2/evt/sensors/fmt/json

是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 SDK? 您使用的是哪个版本的 SensorTag 应用?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您连接 IBM QuickStart,它是否起作用?