This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 自主通信

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/600141/cc2640r2f-cc2640r2f-autonomous-communication

器件型号:CC2640R2F

按照以下客户信函、请帮助我们从 TI 专家处获得更详尽的指导。

客户需要特定的操作模式、如下所述。  

否则、他们无法将 CC2640R2用于此产品、并将返回 Cypress、后者具有此功能"开箱即用"。

 

我们需要两个相同的 CC2640R2器件(相同的固件)、以便在无需用户交互的情况下交换信息。

他们必须自动发现对方、并自动分配"中央"和"外设"角色。

据我们了解、"多角色"示例未展示如何实现这一点。

 

如果我们不理解样片、请指导我们如何启用所需的功能。

如果样片中未包含该内容、我们将感谢您为我们提供有关如何在 CC2640R2 BLE 堆栈上自行实施该内容的指导。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    这听起来不像 BLE 用例、他们是否可以使用专有解决方案?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们可以查看接近上述要求的 SPP BLE 服务器/客户端项目:
    github.com/.../readme.md

    祝你一切顺利