This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2541:我能否将 CC2541部署为中央设备、将嵌入式 Linux 设备部署为外设

Guru**** 2588315 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599910/rtos-cc2541-can-i-deploy-a-cc2541-as-central-and-embedded-linux-device-as-peripheral

器件型号:CC2541

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我有一个客户设计的 ARM-Linux 开发板、没有屏幕(无 GUI)、运行 Bluez5.30。 因此、我必须使 CC2541 (远程控制器)成为中央控制器。 我需要 CC2541来自动连接开发板。 我该怎么做? 有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不完全理解在您的设置中哪个器件是哪个角色。 您可以使用 BlueZ + BLE 或双模控制器与 CC2541进行通信。 CC2541可以是外围设备、也可以是中央设备、具体取决于您在无线 MCU 上加载的固件。 请注意、CC2541无法用作独立的 BLE 控制器、因为 TI 主机和控制器集成在片上存储器中。 这意味着您无法通过 HCI 将 CC2541直接连接到 BlueZ BT 主机。

    祝你一切顺利

    编辑:更新了角色详细信息。