请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
今天、我使用我们在 cc2640芯片上构建的新堆叠器件执行了功耗测试。
缓慢广播时的平均电流消耗:302uA、间隔为1.225秒。
连接到手机时的平均电流消耗:22.5uA。
这些正常的功耗范围吗?
实际上、我期望的功耗远低于这些功耗。
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.