This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:NO_TIMER_AVAIL 和 GAP_LinkTerminated

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599713/cc2540-no_timer_avail-and-gap_linkterminated

器件型号:CC2540

我正在使用 CC2540 USB 软件狗来安装 OAD 新固件。

我有一个装置终止链路、但无法继续 OAD。

响应为 HCI_LE_ExtEvent、并获取 GAP_LinkTerminated (0x0606)。

原因是 NO_TIMER_AVAIL (0x08)。

为什么它会终止链路。 其他装置不存在 OAD 问题。 该单元、可能还有其他单元具有此终止错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发现问题、BT 模块上的电容器脱落。
    现在正常下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有道理、很高兴您找到了它。

    祝你一切顺利