This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:将 TI CC2564MODNEM 板连接到 TI MSP-EXP430F5529LP Launch Pad

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, MSP-EXP430F5529LP, CC3100, MSP430F5529, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599886/cc2564modnem-interfacing-the-ti-cc2564modnem-board-to-the-ti-msp-exp430f5529lp-launch-pad

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529MSP-EXP430F5529LPCC3100MSP430F5529CC2564

目前、CC2564MODNEM 具有可插入 MSP-EXP430F5529板的 RF1和 RF2接头。

我们在 MSP-EXP430F5529LP Launch Pad 上进行了大量开发-我们在设计的 J1和 J5接头上使用了直接引脚排列、以允许 CC3100 WiFi 板可插接到输出板。

我们现在希望迁移到蓝牙、特别是您的 CC2564MODNEM、并且非常希望能够将您的电路板插入到我们的电路板中。   

换言之、是否有办法(使用布线或插入器板)将 CC2564MODNEM 直接连接到 MSP-EXP430F5529LP Launch Pad?   

谢谢

Reuben Zielinski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC2564 Booster Pack 安装到 MSP430F5529LP 上。 正在考虑哪些用例? 由于 MSP430F5529上的闪存有限、您可能只能使用简单的 BT 配置文件。

    谢谢