请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODNEM 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529、 MSP-EXP430F5529LP、 CC3100、 MSP430F5529、 CC2564
目前、CC2564MODNEM 具有可插入 MSP-EXP430F5529板的 RF1和 RF2接头。
我们在 MSP-EXP430F5529LP Launch Pad 上进行了大量开发-我们在设计的 J1和 J5接头上使用了直接引脚排列、以允许 CC3100 WiFi 板可插接到输出板。
我们现在希望迁移到蓝牙、特别是您的 CC2564MODNEM、并且非常希望能够将您的电路板插入到我们的电路板中。
换言之、是否有办法(使用布线或插入器板)将 CC2564MODNEM 直接连接到 MSP-EXP430F5529LP Launch Pad?
谢谢
Reuben Zielinski