This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 blefi 中使用 CC2640R2F?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640, CC3200, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/599837/how-can-i-use-cc2640r2f-in-blefi

主题中讨论的其他器件:CC2640R2FCC2640CC3200SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

尊敬的 TI:

我在 blefi 中使用 CC2640。 现在、我想在 blefi 中使用 cc2640R2F+CC3200。
如果是从 cc2640到 cc2640R2F 的代码、该怎么办?

 正在等待您的回复。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试访问 processors.wiki.ti.com/.../Boosterpack_approach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 CC2640R2F 与 CC2640 QFN 封装引脚对引脚兼容、因此您的布局应该没有变化。 如果您在 BLE-Fi 上运行 host_test 固件、则可以再次加载与 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 相同的 host_test 固件。

    有关 CC2640R2F 的更多详细信息、请参阅 BLE 论坛顶部的固定 CC2640R2F 入门帖子。

    祝你一切顺利