This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640连接间隔

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1181598/cc2640-connection-interval

尊敬的所有人:

我对连接间隔有疑问。

情况如下。

1.连接间隔设置为 2秒

2. BLE 通知周期为1秒

通知是否每 隔1或2秒发送一次?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通知只能在连接事件中发送、因此我希望每2秒发送一次通知。 通知可能会排队、直至有空闲槽可发送通知。 吞吐量示例(外设 | 中央)会对大量通知进行排队、并在下次连接事件时发送这些通知。 如果您对通过通知进行数据蒸制感兴趣、那么该示例可能是一个有用的起点。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、谢谢。