This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CCS 下载问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590030/ccs-cc2640-ccs-download-problem

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好    、我使用 CCS 6.2从从从器件通信项目下载 CC2640例程的 CCS 示例、但无法将代码下载到闪存、仅在线调试、芯片 A 关闭程序电源、没有?   我不知道 CCS 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否下载 BEL 堆栈示例? 如果是、您使用哪个 BLE 堆栈版本和示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我从 CCS -> PROJECT->示例中导入 SimpleBLEPeripheral 项目和 SimpleBLEPeripheralStack 项目。 我已导入适用于 SimpleLink 无线 MCU 2.13.0.06的 TI-RTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您下载/安装最新的 BLE Stack v2.2.1并使用 CCS7在 BLE Stack v2.2.1中构建 simple_peripheral 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我将会试一下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、当我在 CCS7中将"CC2650_LAUNCHX1"更改为"CC2650DK_4XS"时、在构建项目 simple_peripheral_cc2650lp_app 时会出现一些错误、例如"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages/ti/mw/extflash/ExtFlash.c、第113行:错误#20:标识符"Board_SPI_FLASH_CS"未定义
    "?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650em 中的 simple_peripheral 示例来执行此测试、而不是 LAUNCHXL-CC2650的 simple_peripheral。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在预定义符号中将"CC2650DK_7ID"更改为"CC2650DK_4XS"、并将 simple_peripheral_cc2650em_stack 和 simple_peripheral_cc2650em_app 下载到 CC2640F128RSM,、但我无法在 iPhone 上的 LightBlue 中看到电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试在 iPhone 上使用 TI SimpleLink Starter 应用来查看它是否可以扫描您的 CC2640F128RSM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI SimpleLink Starter 应用程序根本无法扫描我的板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在 CCS 中构建 simple_peripheral 示例时、是否使用 TI ARM 编译器5.2.6版?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    剂量不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用我的 CC2650_4XS 进行测试、它工作正常。 我建议您先检查您的硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在 CCS 示例云中下载 CC2650_4XS 的 PWM 项目时、它也会起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将附加的十六进制文件下载到您的 CC2640_4XS 以查看其是否正常工作。  这些十六进制文件适用于我的 CC2640_4XS。

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_CC2650_5F00_4XS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您、我将 simple_peripheral_cc2650em_app 项目下载到 CC2640F128中。 我的 iphone 可以扫描我的板。 当我在电路板上检测到 iphone 时、它失败、提示"超时询问间隔"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查您的晶体是否不准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板上的晶体为24MHz、需要我进行设置吗?