请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好!
我想问一下新的 CC2640R2F。
如果我通过使用此芯片正确理解、应用代码的空间会更大、
因为堆栈从系统内闪存移动到 ROM。
1.我可以在不移植到栈3.0.0的情况下运行在此芯片上使用栈(2.1.0)的旧固件\产品、或者此芯片必须运行栈3.0.0吗?
2.尝试了解数据表中比较器的内存大小。
表3-2. (第5页) 典型(1)闪存可用于客户应用
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2640r2f.pdf
问题:
将表中提到的应用程序放在备注(2、3)中之后、表中提到的值是否为代码的剩余空间?
谢谢
此致、
Tamir