This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650不能#39;t 响应

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568143/ccs-cc2650-cc2650-doesn-t-respond

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试将默认固件上载到 CC2650时、我收到一条"接口已锁定"消息。

我有所有最新的软件-- CCS、SmartRF……

我尝试了"强制批量擦除"。

但是、我似乎无法使用我的新调试 DevPack 对 CC2650进行编程。  

屏幕截图已附加。

我联系 TI 进行更换、但显然我已超出保修期(如果器件有缺陷、则为90天)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您之前已对 CC2650STK 器件 CCFG 区域进行了编程、以禁用通过 JTAG (DAP)进行的闪存访问、则您将无法再对器件进行重新编程。 您提到您有一个"新 DevPack 调试器"-您之前是否使用另一个调试器对器件进行了编程?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    此 sensortag 的版本是什么? 根据版本的不同、在编程/闪存时可能还需要连接电池。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不。 几个月前、我尝试对固件进行无线更新、但设备停止响应(尝试重新连接到智能手机)。 发生这种情况时、DevPack 缺货。 最近注意到这些 DevPack 已可用、订购了一个、我现在正尝试使用它来恢复 Sensortag。 我从未使用过另一个调试器、也从未尝试过接触 CCFG 区域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于版本类型、它是 Sensortag 2 (如果您有更多信息、我可以在回家时选中它出现的框)。 我安装了一个新电池、但这没有帮助。 我的智能手机将 Sensortag 视为蓝牙器件、但我无法连接到它(无论是否使用 devpack)。 如果我尝试、智能手机上的应用程序会旋转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家有什么建议吗? 我是否应该要求更换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS 进行编程会导致相同的误差、对吧? 尝试刷写 BIM + sensortag 应用程序+堆栈以确保正确。

    除此之外、要求更换可能是您的最佳选择。

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CCS、我会得到以下错误消息:"IcePick_C:Error connecting to the target:(error -241 @ 0x0) a router subpath could not be accessed (IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包6.0.504.1)"。
    我还尝试使用了移动应用程序。 它连接并似乎完成了"下载"固件映像的过程、但从未成功完成。


    那么、我是否应该要求 TI 提供替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您从 www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page 申请更换产品