This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:具有 UART 功能的低功耗设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591964/cc2640r2f-low-power-setting-with-uart-functions

器件型号:CC2640R2F

尊敬的所有人:

客户正在使用 CC2640R2F 对 BLE 模块执行 UART。

每次模块唤醒、 并且希望使用 UART 并在代码中打开 UART、然后 获取数据、转换数据、然后关闭 UART 并进入睡眠模式。

在正常时间内、待机功耗正常、大约为0.1mA、但有时当 UART 关闭时、功耗高达0.26mA。

然后唤醒模块、打开 UART、转换数据并关闭 UART、功耗再次变为0.1mA。

有人有意见吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UART 引脚在闭合时是否可能进入未知状态并导致此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的反馈、我告诉客户在关闭 UART 后将 GPIO 设置为输入功能。 让我仔细检查代码。
    顺便说一下、我是否需要将 GPIO 设置为输入、上拉或下拉模式?

    -钱敏德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这取决于硬件。 如果您看到电流泄漏、您可以尝试设置尝试解决问题的引脚。