请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650大家好、
我正在为 BLE 进行 Android 应用开发、但之前没有太多关于移动应用中通过 Android 进行蓝牙连接的知识。 因此、如果有人拥有有关 CC2650蓝牙与应用程序连接的资源和知识、请向我提供一些详细信息、以便我能够很好地了解该领域。
我尝试将 wifi booster 连接到 cc2650、但无法找到有关 CC2650 Lunchpad 和 booster pack 连接的资源。 如果可能、请分享一些与此相关的详细信息。
谢谢、此致、
Kuldeep