This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:RX_TX 引脚的使用

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568711/cc2650-use-of-rx_tx-pin

器件型号:CC2650

除了说明: RF LNA 的可选偏置引脚之外、我在数据表中没有看到有关 RX_TX 引脚的详细说明。

这是数字 I/O 还是模拟 I/O? 它在以下基准电路中的工作原理、该电路似乎没有外部 LNA。

感谢论坛提供的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    http://www.ti.com/ble-wiki 上的设计资源、CC26xx 射频前端和天线下提供了一些文档

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    RX_TX 是直接从射频内核控制的模拟引脚。 它用于在(内部) LNA 输入上施加直流偏置。 换句话说、通过 L21在 RF_P 和 RF_N 上施加直流电压。 在内部偏置情况下、使用内部电感器、这会在一定程度上降低灵敏度。

    请注意、有些应用通常用于 CC13xx、其中 RX_TX 可用作半数字引脚来控制外部射频开关。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    感谢您提供信息。 现在、我了解它的工作原理。 我对它在 CC13xx 芯片上的使用同样感兴趣。 我访问了反叛分子列出的同一 Wiki 页面、但发现 CC13xx 的信息非常有限。 您是否知道低于1GHz 是否有类似的页面、例如 BLE 页面 http://www.ti.com/ble-wiki、它对各种主题有非常广泛的覆盖?
    我们的最终设计将采用 CC13xx。
    谢谢、
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    对于 CC13xx 相关问题、我建议您在其他论坛之一上发帖、例如专有2.4GHz。 在这里、您将获得 CC13xx 专家的支持。

    谢谢、
    Fredrik