This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:当构建配置为堆栈库时、TI-RTOS 对象查看器(ROV)不可用

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/592132/rtos-launchxl-cc2640r2-ti-rtos-object-viewer-rov-not-available-when-build-configuration-is-stack-library

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:TI-RTOS

我使用的是 SDK 中的简单 BLE 外设项目、无需任何修改。  使用 IAR Embedded Workbench、ARM 7.80.3作为 IDE。

当编译配置为"拆分映像"时、TI-RTOS 对象查看器(ROV)在调试模式下可用。  请参阅随附文件中的屏幕截图。

当编译配置为"堆栈库"时、ROV 不可用。  屏幕截图位于附加文件中。  我是否缺少一些配置/设置?

e2e.ti.com/.../TI_2D00_RTOS-Object-Viewer-pics.docx

TIA、

SG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SG、

    如软件开发指南(software-dl.ti.com/.../platform.html)中所述、这是一个库构建配置、根据定义、该配置不可执行。 因此、该库链接到应用程序项目以形成统一的应用程序。 您将需要使用 ROV 调试应用项目。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    您的回答确实让我感到困惑。 如果仔细查看屏幕截图、我将尝试调试应用程序项目! 并且 ROV 丢失。 请您澄清您的回答吗? 构建配置将堆栈用作库时、您是否能够在应用程序中获取 ROV?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheela、

    很抱歉、我遗漏了附件。 无论如何、您只需在 Project Options -> Debugger -> Plugins 中启用 TI-RTOS 插件、然后选中所附的"TI-RTOS"。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那是可行的。 谢谢! 感谢您的快速响应:)