主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2、 CC2640R2F
您好!
我刚刚向 Project Zero 添加了具有3个特征的蜂鸣器服务、我收到错误"program will not fit into available memory"错误。 我在其他文章中看到、我应该修改栈工程中的.opt 文件以删除我不需要的功能。 但是、除了 -DGAP_BUK_Mgr 之外、每个条目都注释掉。 因此、在.opt 文件中、我没有太多可以解决问题的事情
我是否增加了下面这些预定义符号的值、因为我向 Project Zero 添加了另一个服务? 如何解决此问题?
iCall_MAX_NUM_ENIES=6
iCall_MAX_NUM_TESS=3.
错误消息:
程序将不能放入可用的内存中。 对齐方式对".const"大小为0x1e14的放置失败。
可用存储器范围:cc26xx_app.cmd /project_zero_app_cc2650launchxl/tools line 121 C/C++ problem
-克尔