This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:其中一个组件不可用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591961/rtos-one-of-the-components-is-not-available

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2650CC2650STK

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在研发  TIDC-BLE-TO-WIFI-GATEWAY。 我想创建此网关的 PCB、但无法在任何位置找到组件。 请大家告诉我、我可以从哪里获得该组件。 组件的详细信息如下:

IC、存储器、2.5V 串行闪存、8MB、2.3V 至3.6V、WSON8、SMD Winbond W25X80ALZPIG  

请帮我解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用任何等效 SPI 闪存组件。 相关示例位于 LAUNCHXL-CC2650或 CC2650STK 参考设计:Macronix MX25R8035FZUIL0

    祝你一切顺利