This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何将 CC2650 (7x7)更改为 CC2650 (5x5)

Guru**** 2563580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568921/cc2650-how-to-change-cc2650-7x7-to-cc2650-5x5

器件型号:CC2650

你好

我在 CC2650 (7x7)和硬件上开发了应用程序、我使用 CC2650 (5x5)。

我应该在软(引脚、定义、功能...)中修改什么?

我已经修改了引脚的配置。

我特别在 RX_TX 引脚上提出这个问题。  我们必须激活它吗?  我们应该如何激活它?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 BLE Stack 2.x、只需将项目定义从 CC2650DK-7ID 更改为 CC2650DK-5XD。 这将包括 CC2650 5x5 EVM 的板级配置文件。 如果您使用的射频配置与具有外部偏置的差分射频不同、则必须相应地更改 bel_user_config.c/.h。

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用 TX/RX 引脚、则可以将其分配给板级配置文件中的 PIN_Unassigned 引脚。 如果您想使用它们、可以将它们分配给您使用的任何引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、问题不是关于 UART 引脚、而是 RX-TX。 该引脚不是 IO、也未在板级配置文件中设置。 请参考我的原始答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 我不理解这个问题。 我认为它是 UART TX/RX。 很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,您还可以参阅应用手册 SWRA534 - 在 CC2650模块上运行独立的 BluetoothRegistered低耗能应用 。 CC2650模块(CC2650MODA)使用与 CC2650EM_5XD 参考设计相同的射频配置。 应用手册详细介绍了将射频配置更改为 CC2650EM_5XD 配置的过程。

    祝你一切顺利