This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F-Q1:简单中央项目不能#39;t 正确显示 app_ble.cfg [TI RTOS]...不能#39;t 打开 TI RTOS 进行更改

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591132/rtos-cc2640r2f-q1-simple-central-project-doesn-t-show-app_ble-cfg-ti-rtos-properly-doesn-t-open-ti-rtos-for-changes

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

使用最新发布的堆栈版本和 CCS v7.1、示例项目在 tools 文件夹中显示 app_ble.cfg、但它们不显示在堆栈和 CCS 的早期版本中看到的旁边的[TI RTOS]。  如果我单击该文件、它只会打开对另一个文件的文本引用、而不是启动 BLE 项目的 TI RTOS 配置。  为什么会发生这种情况?

较旧的工程:

此致、

-Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    您的图像未显示。 您能再上传一下。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我想您的"旧"项目适用于 BLE 2.2.1或从 Github 获得的旧堆栈版本。 基本上、我们在 Github 上提供的所有应用程序制作的示例都直接包含配置文件、而 SDK 中的示例项目则是指向常见配置文件的链接。

    如果您转到"新建"项目中指向的文件、您将看到内容相同。 您可以在此处找到它:C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_1_30_00_25\source\ti\blestack\ccommon\cc26xx\kernel\cc2640\config

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    问题在于、在新工程中、允许您查看 GUI 或选择 cfg 脚本文件进行编辑的 TI RTOS GUI 查看器不会打开。  如何使用 TI RTOS GUI 视图模式打开此功能以进行更改?  我手动打开了引用的文件、但为什么 TI RTOS 的 GUI 查看器不再工作????

    -Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    这就是这些单独的项目 cfg 设置在 ble 示例中的分布方式。

    请随意将引用文件的内容复制/粘贴到特定于该应用程序的.cfg 文件中、以替换 import 语句。

    此致、
    Aslak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿斯拉克
    请查看我上面有关 CCS 中的 TI RTOS GUI 与 cfg 脚本的问题/图片。 为什么 GUI 不再打开、或者如何在 CCS 中更改以便再次打开?
    -Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我无法回答 GUI 问题、但您需要更改什么、为什么您不能在文本文件中更改它?

    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    这是一个问题、为什么接口会不断从发布变为发布? 一些 SimpleLink Academy 培训实际上使用或确实使用 TI RTOS GUI 制作模块(而不是直接编辑 cfg 脚本)。 此外、现在当我手动打开 cfg 脚本时、它全是黑色文本、而不是显示您期望的代码突出显示/着色。
    -Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    让我看看我是否可以在一些 CCS 中循环。 我们仅开发软件、而不是 IDE。

    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik。

    CCS 工具团队...还有更新吗?

    此致、
    Marc