This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430xG4618蓝牙应用程序代码大小

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/567801/msp430xg4618-bluetooth-application-code-size

尊敬的先生:  

我目前正在进行一项可行性研究、将 PAN1323的蓝牙芯片组(CC256X 的 TI 内核)与 MSP430xG4618的 TI MCU 集成在一起。 我在这里有一些初学者的问题。  

对于简单蓝牙 UART、MCU 上包含基本库的最小代码大小是多少?

我是否必须在 MCU 上实现蓝牙堆栈(Bluetopia)?

我能否将 PAN1323用作调制解调器(如器件)、以便 MCU 可以通过命令访问 PAN1323?

感谢您的善意帮助。  

此致

Jim Shentu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的请求者已分配给相关专家。
    请期待收到有关此问题的后续答复。
    BR
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、blutopia 栈在 MCU 上运行。 内存消耗取决于应用程序代码、blutopia 库和 OS/Nonos 内核大小。 我们可以提供库内存消耗。 实际上、我建议下载适用于 MSP430的 CC256x SDK、使用您的应用构建项目并检查映射文件、以了解每个部分中消耗的存储器。

    谢谢