This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:器件不能#39;t 正确终止

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591774/cc2650dk-device-doesn-t-terminate-properly

器件型号:CC2650DK

大家好、

我正在开发 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08堆栈上的多角色项目、以便在3  个 cc2650定制 sensortag 器件之间进行通信。 每个器件通过 GATT 层与其他器件通信。 有时、即使"m"使用命令终止连接、器件仍保持连接。

Command=GAPRole_TerminateConnection (connHandle);  

器件保持连接、除非取出任何 DEICE 的电池并重新插入、否则器件之间不会发生通信。  

等待有关如何解决问题的任何指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    当您说器件保持连接时、GAPRole_TerminateConnection 的返回值是多少? 如果未进行通信、您如何知道它仍然处于连接状态? 您是否有此行为的监听器日志?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 RachelP 的回复。

    实际上、我已将一个 cc2650器件连接到 CRO、通过波形、我能够看到器件的行为、并且在很少的连接后、器件未与另一个器件断开连接、稍后无法进行任何进一步的连接。 有时、器件也停止工作并被挂起。

    等待指导。