您好、论坛、
我请求有关在待机模式下运行 CC2650 TDC 的帮助。
我可以使用传感器控制器(不停切换单个引脚)成功运行 CC2650、并通过 RTC 定期唤醒 CM3。 请注意、传感器控制器引脚根据功耗模式以不同的周期切换:工作模式或低功耗模式。 没关系、这会将功耗降至几微安。
但是、每当我激活(例如、在几次 RTC 唤醒后) TDC 时钟时、它都会中断 RTC 唤醒、并且显然会将传感器控制器锁定在低功耗模式(由 SCLK_LF 计时)。
TDC 是否在低功耗/待机模式下可用(它的48MHz SCLK_HF 的使用是可调查的)?
我 µA 了相同的设置、没有 CM3待机模式(uLDO 位未设置 VDCTL 寄存器)、所有设置都正常运行、除了"低功耗"现在已达几百 μ A。