This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将蓝色的 gecko 连接到 msp432

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568749/how-to-connect-blue-gecko-to-msp432

主题中讨论的其他器件:CC2640CC2640R2F

你好  

我正在尝试通过 apk 向蓝色壁虎发送数据、并从蓝色壁虎向 msp432发送数据。 我完成了从 apk 到 Blue Gecko 的数据传输工作、现在我正在尝试将 Blue Gecko 连接到 msp432 、那么您能帮我这么做吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshal、

    您知道 Blue Gecko 不是德州仪器的器件、对吧? 因此、我强烈建议您改用 CC2640R2F、因为它具有更好的射频性能和更低的电流消耗。 此外、我们还提供了一个完整的示例、说明如何同时连接和运行 MSP432和 CC2640。 您可以在 SimpleLink Academy:www.ti.com/simplelink-academy 中找到相关的详细培训

    CC2640R2F Launchpad 可在此处购买、售价29美元: store.ti.com/LAUNCHXL-CC2640R2-CC2640R2-LaunchPad-P51441.aspx

    谢谢、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道 Blue Gecko 不是德州仪器的器件、但我们的团队决定使用它。 那么、您对如何连接这2个模块有任何想法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshar、

    在此论坛上、我们只能回答与 TI BLE 产品相关的问题。

    谢谢、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵时间和帮助