This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:有关定制 CC2640的 Blinky 示例

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650STK, CC2650, CC3200, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591354/cc2640-blinky-example-on-custom-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650STKCC2650CC3200LAUNCHXL-CC1310

您好!

我们有一个具有 CC2640的定制板。我需要一个简单的闪烁计划来开始我们的开发。

它在 IODI_2 (引脚8)和 IODI_3 (引脚9)上有两个 LED。

我已编辑 pinStandby_CC2650STK_TI 程序以适应 CC2640引脚、并将 CC2650STK.cmd 更改为 CC26x0f128.cmd。

我已将编辑过的部分粘贴到下面的代码中、

#define LED_IOA_1 IOID_2
#define LED_IOA_2 IOID_3

/* LED 引脚表*/
PIN_Config LedPinTable[]=

 Board_LED0 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/
 Board_LED1 | PIN_GPIO_OUTP_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PushPull | PIN_DRVSTR_MAX、/* LED 最初关闭*/
LED_IOA_1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_NOPULL | PIN_DRVSTR_MAX、
LED_IOA_2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_NOPULL | PIN_DRVSTR_MAX、
PIN_TERMINATE /*终止列表*/
};

我可以构建.hex 和.out 文件而不会出现任何错误。我也对堆栈进行了编程。

已成功编程到定制板。

但我看不到 LED 闪烁。

我犯了什么错误? 我非常熟悉 CC3200、但不熟悉 CC2650或 CC2640。

有人能指导我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 我在 e2e.ti.com/.../587688中的步骤 来切换 LAUNCHXL-CC1310上的 GPIO 13。 它应该类似于在 CC2640上执行它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai Chen、

    我会尝试并告诉您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    通过链接中的说明、我可以让铜缆板中的 LED 闪烁。
    但是 iCall 和 GAP 任务没有运行,如果您有任何建议,请告诉我。

    感谢您的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么意思是 iCall 和 GAP 任务未运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    很抱歉未提供正确的信息。

    我已经修改 了 main.c 和 CCXML 配置文件中的 PIN_ini ()函数针对 CC2650stk 的心率示例、以使自定义 CC2640板闪烁 LED。

    但蓝牙功能无法正常工作、CC2650和 CC2640是否可互换?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 BLE Stack、CC2650和 CC2640可通过程序互换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Chen。 感谢您的回答。
    我将开始我的开发。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。