This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640上的电流消耗

Guru**** 2568045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566945/cc2640-current-consumption-on-cc2640

器件型号:CC2640

我的电路板上有一个通过 MSP430连接的 cc2640。 我的问题是、在 cc2640上没有固件时、中的 cc2640处于何种模式、以及预期的电流消耗是多少。 在我的器件上、我看到9mA、其中 cc2640移除了其1.3mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CC2640上没有运行的固件、则很难判断是否存在任何问题。 您应该在 CC2640上运行网络处理器应用并再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、您可以让它保持在引导加载程序状态以实现 稳定的电流消耗。