This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想使用 Android 应用在 CC2650中进行 OTA

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590368/i-want-to-do-ota-in-cc2650-using-my-android-app

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

您好!

我不熟悉使用 Android 进行 BLE 编程。
我刚刚完成了应用程序、该应用程序可以正确接收数据并将其发送到我的 BLE 器件、并且工作正常。

现在、我想在应用中创建一个 OTA 功能、以便用户在有新固件可用时更新固件。

我有 CC2650器件。

您能不能指导我走向正确的方向、给我一些可帮助我实现此功能的源代码或博客链接?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik、

    欢迎使用 BLE! 我建议查看 BLE 论坛顶部的固定入门常见问题解答。

    对于 OAD、在 TI BLE Wiki 的用户指南和培训下提供了一份在线指南。 您可以使用记录的配置文件在 Android 应用程序中实现该功能。

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    感谢您的回复、我非常感谢。

    我将立即开始搜索、但您仍然可以向我提供一些更具体的博客链接。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您能否向我发送 Android 代码示例的一些链接以及如何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardik Chauhan、

     您可以在 CC2640 BLE OAD 用户指南.pdf 中找到它。   您可以在图11中查看 OAD 序列图。  
    如果您想查看数据包的原始数据、可以在 PC 上使用 Device Monitor 工具通过 OAD 下载固件。 但是、您需要一个 USB 软件狗


    e2e.ti.com/.../8420.CC2640-BLE-OAD-User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luu Vy:

    感谢你的帮助。

    您能告诉我、如果我将 Android 应用用于 OAD、它的类型可以是片上或片外?

    是的、我也浏览了整个文档、我现在了解它的工作原理、但是、
    无法使用 Android 应用程序找到与此相关的任何操作。

    您能否也分享一些有关这方面的指导

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardik Chauhan、

    具体取决于您的器件固件。 如果您的固件是 sensortag、则它是片外的。