This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:如果 VDDS 电源在 BLE 接收或传输的中间发生变化、无线电如何响应?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568420/cc2640-how-does-the-radio-respond-if-the-vdds-supply-is-changed-in-the-middle-of-a-ble-receive-or-transmit

器件型号:CC2640

我们的定制板使用外部稳压器。

如果在 BLE 发送或接收过程中 VDDS 电压在1.8和3.3伏之间变化、这会对无线电产生什么影响?

对讲机是否具有此功能的主动补偿?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    为清楚起见、您使用的是 CC26xx 内部直流/直流转换器、因为您使用的是 VDDS、并在1.8V - 3.8V 标称工作范围内提供电源。

    我不知道无线电操作的任何限制、只要您将电源保持在指定的工作范围内即可。 直流/直流转换器将为 MCU 和相关电源子系统保持适当的电源。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDS、DDS2和 VDDS_DCDC 都连接到我们定制板上的同一个点。

    这是否意味着我们将使用内部直流/直流转换器?

    是的、我们将电压保持在1.8V - 3.8V 标称工作范围内。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-我假设您遵循其他电源连接的参考设计。

    您可以通过传输连续波信号和测量射频输出信号的精度来测量射频的精度。 这将确认在您改变电源电压时没有问题。

    祝你一切顺利