This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC26xx 省电

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568576/cc26xx-power-saving

大家好


我正在尝试降低 simpleBLEPeripheral 示例代码的功率级别。 当我下载 simpleBLEPeripheral (未经修改)并测量电流表中的电流速率时、它显示大约为4.80mA。

我还在预处理器中定义了 power_saving 符号。


是否有任何方法可以降低功率级别? 如果是多少钱?


谢谢


此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 SimpleBLEPeripheral 是否保持广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是广告。
    您能告诉我是否有任何方法可以节省最大电量、否则我的电池将在5到6小时内耗尽。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用定制硬件? 您的广播间隔是多少? simple_peripheral 中100ms 广播间隔的平均电流消耗约为200uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christin Lee

    是的、我使用的是定制硬件、广播间隔为100ms。

    是否有任何方法可以降低定制硬件的功率级别?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该检查未使用的 IO 引脚上是否存在电流泄漏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 YiKai、

    如何检查未使用的 IO 引脚上的 cuurent 泄漏?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您使用的是定制板、因此应在板级配置文件中将未使用的 IO 引脚设置为未使用状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 YiKai

    我想您在谈论这一点
    #define IOID_UNUSDED 0xFFFFFFFF //未使用的 IO ID

    我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我们以 CC2650DK_7ID.h 为例。 您可以看到一行内容、如下所示:

    #define Board_DK_LED1 ioID_25 /* P2.11 */

    如果您不使用 LED1、则应将其修改为

    #define Board_DK_LED1 未分配的 PIN_REGLED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、还可以。

    谢谢 YiKai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。