This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:单器件处理器配置示例代码

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568449/rtos-cc2650-sample-code-for-single-device-processor-configuration

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好

我已搜索 CC2650单器件处理器配置的高电平和低电平示例代码(固件)。 我找不到任何内容。

我只找到了用于简单网络处理器配置的固件。 将此配置用于 BLE 时、堆栈和应用会分离、代码大小对于闪存来说太大。

是否有人可以建议我在哪里下载这些示例代码? 非常感谢。  

此致

Fu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fu、

    我认为我无法正确理解问题-您是否只是尝试向 BLE-Stack 发送 HCI 命令? 如果是这种情况、您无需将简单网络处理器和简单应用处理器刷写到同一器件上、您可以从应用中调用 HCI 命令。

    除了简单网络处理器和简单应用处理器外、我们几乎所有的示例都是单器件处理器配置。 查看我们的 simple_peripheral 项目、如果需要考虑闪存大小、请查看 CC2640R2及其对合并应用/堆栈库构建的使用。

    此致、
    反叛分子