尊敬的 TI 社区、我对 CC2650有一个非常奇怪的问题。
我在20 x 20mm 的电路板上使用 CC2650制作了一个完整的小型传感器节点原型。 然后、我将所有组件压缩到更小的电路板上、它就不再被发现了。 尽管信号强度正常、但很少发现它。
事实:
- 不应是软件问题、因为同一项目在第一个原型上运行、但不在最终版本上运行。
- 与天线不同、我们使用光谱仪检查了天线、信号实际上比第一个原型强。
- 我检查了功耗曲线、显示了相同的广播模式(电流消耗中的常规尖峰。
CC2650实际上会发出广播包、但它们在某种程度上是损坏的。
我们现在的最佳猜测是振荡器存在问题、它会插入太大的抖动、因此广播数据会损坏。 但两个振荡器都完全符合规格(24MHz:10ppm、32kHz:20ppm 频率容差)。 32kHz 振荡器有两个接地的12pF 电容器、但是24MHz 没有任何电容器、正如数据表所说的、负载电容器位于芯片上。 但是、正如我说过的、它都可以在更大的原型上工作。
振荡器的器件型号:
- 24MHz ECS-240-8-36CKM-TR
- 32kHz FC-135 32.7680KA-AG0
是否猜到问题可能是什么?
此致、
Bence