This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:无法运行 simplelink 可配置示例

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591879/ccs-launchxl-cc2650-unable-to-run-simplelink-ble-examples

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

“简单”问题:我无法运行 simplelink ble 示例( https://github.com/ti-simplelink/ble_examples )。

我最初尝试在 Mac 上运行它们。 但是、即使在安装了所有默认设置的原始 Windows 计算机上、我也无法运行示例。 嗯、它们在两台计算机上都编译无误、我可以下载它们、甚至调试也没有明显的问题。 问题是没有信标示例(尚未尝试其他示例)传输任何内容。 LaunchPad 的功耗表明根本没有传输。 项目0等其他项目按预期工作。

我发现了这个问题( https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/issues/14 ),它准确地描述了我的问题,但解决方案对我不起作用。

是否有人愿意测试(克隆、导入、运行)、是否有人能测试这些示例? 尤其是 simple_prietary"示例。 我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我会尝试一下、但同时、我有几个问题要问您:

    在 BLE SDK v2.2.1的发行说明中、它列出了项目所需的所有依赖项。 您是否使用了所有依赖项的正确版本?
    2.您使用的是 CCS 还是 IAR? 如果您使用的是 CCS、请仔细检查是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6进行编译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CCS。 嗯... 它适用于 v5.2.6。 我在编写时看到描述中的信息更多地作为当前编译器版本。 如果确切使用该编译器版本非常重要、并且它不适用于默认安装的版本、则应将其标记为更可见、尤其是它不适用于默认编译器。

    主要问题是、它使用当前编译器版本进行编译和运行、所有内容看起来都可以、但不会传输。

    非常感谢您的提示。 这非常有帮助!