This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540中的 OSAL_START_TIMEREX 返回"NO_TIMER_AVA"

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568535/cc2540-osal_start_timerex-in-cc2540-return-no_timer_avail

器件型号:CC2540

您好!

我将 simple_BLE_Master 示例用于我的项目。 当我调用 osal_start_timerEx 时、它返回 no_timer_avail。 此问题是否有任何解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关锡安,您好!
    我不熟悉 simple_BLE_Master 项目。 您是指 simpleBLECentral 吗?
    如何在代码中调用 osal_start_timerEx 以及从哪个任务调用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能与堆大小相关:
    e2e.ti.com/.../873514
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik V、

    它是 simpleBLECentral。 很抱歉我弄错了。

    我创建了一个新函数并为其提供任务事件0x0008 (这意味着从 UART 获取足够的数据后连接到外设)。

    我设法在它返回"no_timer_ave"之前调用它几次。

    我使用它的方式=> osal_start_timerEx (simpleBLETaskId、Connect_to_Peripheral、50);

    感谢您的回复。

    此致、