请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我使用 CC260通过 I2C 读取传感器数据。
我的功耗有问题。 我使用的是 HTU21DF 传感器。 通信时、电流为2.5mA。
从传感器测量电流的数据表中可以看出、对于 cc2650 I2C 外设电流为12uA、内核电流为1.45mA。 总计(0.45+0.012+1.45=) 1.912mA。 我板上的其他外设会消耗最大10uA 的电流。 因此它应该显示1.922mA。 但是、当我检查 DSO 时、它显示2.5mA。 电流增加了578uA。
并且计时器初始化是否可能需要更多电流。
我的计算是否正确?
提前感谢。
此致、
Sharad