Thread 中讨论的其他器件:CC2650
大家好、
我正在尝试使用 SSP 服务器示例。 直到我试图以太快的速度发送数据时、一切看起来都很好。
问题似乎是将其发送到蓝牙的速度太快。 它只是停止发送它、我必须重置它才能再次工作。
调用 SerialPortService_SetParameter 发送数据时、它会返回"MSG_buffer_no_ave"。
尝试执行更多测试并确定系统挂起的位置、但我根本看不到任何错误消息...
有人知道会发生什么?
编辑:
该示例有一个周期性任务示例、用于使 LED 闪烁。 这需要一段时间、并阻止主任务从 UART 队列向蓝牙发送数据。 解决了大部分问题。 在全速921600下、系统会再次损坏、而不是丢弃字节以避免完全中断。
但最令我困扰的仍然是系统完全损坏、没有发现任何警告(至少是我发现的)。 我希望、仅仅是我们错过的消息、系统就能正常工作。
因此、我现在的担忧仍然是确定错误本身并解决/抑制错误、以防由于某种原因发生